This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 减少 LDO 纹波

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782750/reduce-ldo-ripple

主题中讨论的其他器件:LM358

大家好、

对于新项目、我需要一个 LDO 电路。 输入电压为48V、电流应约为10A。

它必须在大约100ms 的时间内用短脉冲48V => 46V 进行切换。

附加电路工作、但输出纹波大约为2V。

由于从48V 切换到46V、我无法使用输出电容器。 为了减少纹波、最好的方法是什么(其他 OP-AMP、将电容器置于...?)

谢谢、此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Norbert、

    该电路取决于放大器的增益和用于设置正确输出的齐纳二极管的精度。 遗憾的是、我们没有能够处理10A 输出的 IC LDO。 我加入了放大器团队、为 LM358的变更提供输入、以帮助解决输出纹波问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Norbert、

    Q1和 Q2具有增益(+dB),而运算放大器反馈环路的其他部分具有损耗(-dB)。 如果总和总增益为正增益(>0dB)或在环路增益(包括运算放大器)降至0dB 之前出现任何相位滞后、则必须添加频率补偿组件。

    总环路的频率补偿可以包括 R16两端的电容器(精心选择的零)、LM358引脚7和6 (极点)之间的电容器以及运算放大器引脚7和6之间的串联电阻器、电容器(极点、零点)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的提示-我将对其进行测试。

    您认为 LM358之外的另一个运算放大器本身可以改善纹波吗?

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norbet、

    不是、我不相信这会是一种治愈方法。

    您能否提供 该纹波的波形?