This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61224:VIN = Vout、DOW'不知道我做了什么错误

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828116/tlv61224-vin-vout-don-t-know-what-im-doing-wrong

器件型号:TLV61224

大家好、我正在使用此芯片 tlv61224从两节 AA 电池中获得3.0V 的恒定功率输出电源。 负载约为20mA。 我将按照数据表"典型应用原理图"的第1页所述对该芯片进行布线。 无论输入电压是多少、输出电压都是相同的。 如果 Vin = 2.1V、则 Vout = 2.1V、依此类推。 我用这个把头发拉出来。 我们非常感谢您的任何帮助。 谢谢、Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的提问。

    您是否检查过它是否是由焊接引起的? 您可以为我分享原理图和布局吗? 最好能赶上输入电压、输出电压、L 和 EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    这进展如何? 是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我很快会更新。 我现在不在镇上。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我在 Vin 上使用了一个二极管、通过将电池反向放置来防止用户烧坏升压器。 如果我移除二极管、Vout 为3V。 如果客户将电池放反、如何防止 tlv61224烧坏? 我已经故意烧坏了一个升压器、方法是将电池放反。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    因此有两个问题:

    使用二极管、转换器无法按预期工作。

    为此、请 获取 Vin、Vout、L 和 EN 引脚的波形。 (测试点应靠近 IC。)

    在负载期间、Vin 不会再为2.1V。

    没有二极管、系统可能会损坏。

    IC 引脚的最小电压为-0.3V。 因此、它确实需要反向电压保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果需要进一步支持、请在下面回复。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    什么是最佳的"反向电压保护"? 请详细说明一下吗? 二极管?

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    是的、使用串联的二极管。  是否有任何机器设计可避免电池反向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 解决了我的问题。