This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097-Q1:2MHz 强制 PWM 模式

Guru**** 2506215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782378/tps62097-q1-2mhz-forced-pwm-mode

器件型号:TPS62097-Q1

大家好、团队、

对于数据表中的第7.4.2节、我有点困惑。  是否可以使用强制 PWM 以2MHz 的频率运行 TPS62097-Q1? 如果是、方法是什么?

此致、

Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Casey、

    数据表中的表1说明了如何在强制 PWM 模式下获得2MHz。 您能解释一下您在哪里感到困惑吗?

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tanvee、

    对于表中的2MHz 选项、工作模式列为 PWM/PSM 和强制 PWM。 还有一条关于在检测后切换 MODE 引脚的说明、但不清楚具体过程。 您是否应该在提升 EN 之前为引脚接地、然后在器件启动后将其变为高电平? 还是应该在启动后将其保持在低电平? 还是在启动后再次将其变为高电平、然后再变为低电平?

    此致、
    Casey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Casey、

    MODE 引脚用于开关频率和工作模式设置。 在模式检测时间段内、第一个 MODE 引脚应连接到 AGND 以设置2MHz。 之后、MODE 引脚逻辑高电平、器件将处于强制 PWM 模式。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    谢谢您! 我现在明白了。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanvee、

    我是提出原始问题的客户。 切换模式引脚对我们来说不实用、因为这需要2个 GPIO 来控制此器件(一个用于启用模式、另一个用于模式)。 我想知道表1中的频率设置是离散还是连续。 例如、MODE 至 AGND 之间的18k Ω 电阻器在强制 PWM 模式下设置为1.75MHz、而39k Ω 设置为2.25MHz。 如果我在两者之间使用电阻器、例如28kOhm、会发生什么情况?

    另一个问题是、在表1下、它表示"将 MODE 引脚保持断开状态会强制器件进入 PWM 模式"。 那么、如果我一直保持它打开、它将以什么频率运行?

    谢谢!
    Yiyong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yiyong、

    我不建议使用28kOhm、因为数据表外的器件模式未进行特性描述。 如果您需要2MHz 频率、我建议您使用 TPS62810q1、它具有更多功能、例如小型封装、更高性能和可调开关频率。

    语句"使用电阻器将 MODE 引脚连接到 AGND 或保持 MODE 引脚断开可强制器件进入 PWM 模式
    整个负载范围的模式"应用于 AGND 引脚与电阻器连接的模式。 对于2MHz 强制 PWM 模式、必须遵循我介绍的过程。


    此致、
    Tanvee