This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:查找符合 QML 空间要求的10V 稳压器输入电压、5V 输出电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP, LM2940QML-SP, LM4050QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851209/tps7a4501-sp-looking-for-a-qml-space--rated-vreg-vin-10v-vout-5v

器件型号:TPS7A4501-SP
主题中讨论的其他器件: LM2940QML-SPLM4050QML-SP

我的客户正在寻找一款符合 QML 空间标准的稳压器、该稳压器能够承受50Krad、已经设置和查看测试、最低10V 的输入电压和5V 的输出(可以是可变的)? ESD 和反极性保护的奖励点。 如果提前期不是很糟糕,也会被赞赏。

我已经了解了 TPS7A4501-SP 和 LM2940QML-SP,两者都很相似,但看不到任何测试集或测试结果

LM4050QML-SP 已设置抗扰度、但60uF 电容对于我们的应用而言似乎很大。 它没有上面其他2个所具有的 ESD 和反极性保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    TPS7A4501-SP 具有反向电流保护和反极性输入保护。

    我们的设计还显示了仅10uF 电容的情况。

    它还提供了一份 SE参见 报告、详见:

    https://www.ti.com/lit/rr/slak010/slak010.pdf

    您始终可以在我们的技术文档下找到我们的辐射报告。

    谢谢、

    Daniel