This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5146-Q1:关于 LM5146-Q1的应用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1-EVM12V, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848161/webench-tools-lm5146-q1-about-the-application-of-lm5146-q1

器件型号:LM5146-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我需要设计一个电源 Vin=35~70V Vout=13.8V Iout=15A

我发现 LM516-Q1的  EVM 设计是12V/8A 的 LM5146-Q1-EVM12V 作为链接  

  

您能告诉我 LM5146-Q1是否符合我的要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     此 EVM Imax=8A。  您所需的规格为15A。  您应该更改过流保护和布局。

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我知道我必须更改 过流保护和布局以满足我的要求。

    我想检查 LM5146-Q1是否可以根据  要求进行设计、因为我的要求高达180W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     LM5146-Q1 符合 您 的要求。  它是一个控制器。

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 LM5146-Q1快速入门计算器帮助您选择组件、并查看效率和环路稳定性图。 该文件可从产品文件夹(在设计和开发下)下载。

    此致、

    Tim