This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62751:TPS62751在持续运行时的使用寿命/典型 IQ

Guru**** 2500845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830004/tps62751-tps62751-lifetime-when-continuously-running-typical-iq

器件型号:TPS62751

您好!

在…的现有设计中、我们将使用您的 TPS62751降压转换器、我对此有一些疑问。

目前、应用程序仅在需要时才使用 TPS62751的使能引脚将其打开。

现在、我们可能需要让 TPS62751持续运行、我们需要从您那里获取一些信息

这可能如何影响元件的寿命。

TPS62751将永久导通、但在95%的工作时间内输出电流几乎为0mA。

我看到 TPS62751的 Iq (工作静态电流)相当高(根据规格、最大为30mA)

这是一个真正的 IQ 吗?  这种高 IQ 何时会出现?   

您是否能够为 TPS62751提供任何典型的 IQ? 谢谢。

此致、Alen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    我将直接与您联系以讨论此主题。

    非常感谢您与我们联系!


    此致、

    Dorian