This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:有关复位引脚高逻辑电平的问题

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3839, TPS61252, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778459/tps3839-question-about-reset-pin-high-logic-level

器件型号:TPS3839
主题中讨论的其他器件: TPS61252TINA-TI

您好!

我想使用 TPS3839监控锂聚合物电池的电压、以便当电池电压降至2.9V 时、我正在使用的升压转换器(TPS61252)进入关断模式。

升压转换器使能引脚具有1V 的逻辑高电平阈值。

我对 TPS3839的 RESET 引脚在其高逻辑状态下假定的电压电平有疑问。 阅读组件的数据表、我认为处于高逻辑状态的 RESET 引脚只会跟踪 Vdd 引脚上的电池电压。 但我已经尝试使用 TI 网站( http://www.ti.com/product/TPS3839 )上的 SPICE 模型来模拟组件,并且看起来复位引脚电压的生成方式不同。

这是一个相对于 TPS3839G25模型的仿真、以2.325V 阈值电压为例。 我创建了一个 PWL 波形作为 Vdd 输入。 您可以看到、处于高逻辑状态的 RESET 引脚可以同时假设电压高于 Vdd 值、因为它的压降慢于 Vdd。

您能否解释一下 TPS3839在高逻辑状态下是如何产生复位电压的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francesco、

    有趣,我明白你的意思! 正确、VOH (逻辑高电平时的输出电压)应为 VDD、因为这是一个推挽器件。 是否有任何东西连接到/reset 输出? 不应连接任何上拉电阻器或电容。 您能否提供原理图? 我们将尽快解决这个问题。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的回复。

    我只是在 LTSpice 中导入了器件的未加密模型、摘自以下网站:(http://www.ti.com/product/TPS3839/toolssoftware)。  

    原理图非常简单、因为我只是专注于确认我对器件行为的理解。

    只有一个 PWL 电压发生器连接到 Vdd、并且根本没有负载。

    在我的项目中、我想将 RESETN 连接到升压转换器的使能引脚、Vdd 是将通过分压器提供的3.7V 锂聚合物电池的电压、以便当电池电压为2.9V 时、它将匹配的特定阈值 我将选择 TPS3839型号。

    请告诉我这只是一个仿真问题吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我已经尝试了使用 PSpice 的加密模型、它看起来像预期的那样工作。
    这个问题可能是未加密模型或 LTSPICE 导入方式的问题(尽管我从未遇到过后者的问题)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francesco、很高兴您对此感到满意。
    这对我们在 TI 来说是一个很好的信息。 我们设计的模型已在 TINA-TI (和 SIMPLIS)中得到验证。 如果您尝试在下一个项目中使用其中一个软件、那么这两个软件都没有太多的学习曲线。

    如果您遇到我们可以帮助您解决的问题、请告知我们!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、我想您无法修复未加密的 SPICE 模型以与其他仿真器配合使用?
    顺便说一下、最重要的是清楚器件的工作原理。