主题中讨论的其他器件: TPS61252、 TINA-TI
您好!
我想使用 TPS3839监控锂聚合物电池的电压、以便当电池电压降至2.9V 时、我正在使用的升压转换器(TPS61252)进入关断模式。
升压转换器使能引脚具有1V 的逻辑高电平阈值。
我对 TPS3839的 RESET 引脚在其高逻辑状态下假定的电压电平有疑问。 阅读组件的数据表、我认为处于高逻辑状态的 RESET 引脚只会跟踪 Vdd 引脚上的电池电压。 但我已经尝试使用 TI 网站( http://www.ti.com/product/TPS3839 )上的 SPICE 模型来模拟组件,并且看起来复位引脚电压的生成方式不同。
这是一个相对于 TPS3839G25模型的仿真、以2.325V 阈值电压为例。 我创建了一个 PWL 波形作为 Vdd 输入。 您可以看到、处于高逻辑状态的 RESET 引脚可以同时假设电压高于 Vdd 值、因为它的压降慢于 Vdd。
您能否解释一下 TPS3839在高逻辑状态下是如何产生复位电压的?
谢谢!