This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:TPS61087过压保护

Guru**** 2533720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829917/tps61087-tps61087-overvoltage-protection

器件型号:TPS61087

如何选择过压保护电路齐纳二极管和电阻器?   设计原理是什么?

在我的,中、使用了 BZX84C15,IOUT ?Vout 不稳定,仅小电流正常,为何必须使用 BZX84C18,输出仅为15 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当 Vo 设置为15V 时、保护电路必须高于15V、否则会干扰正常工作。 因此、18V 是一个不错的选择。