This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:如何使用 DEF 引脚

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783518/tps62140-how-to-use-def-pin

器件型号:TPS62140

您好!

关于如何使用 DEF 引脚、有三个问题。

(1)我们正在考虑在 VOUT + 5%(DEF 引脚= 1)时使用 TPS62140。
对于这个引脚、只需要从一个微型计算机等输入一个 H / L 信号、是否无需外部部件?

(2)与 DEF = 0相比、设置 DEF = 1时输出电压的精度有多大变化?

(3)+5%值本身是否不同(例如、4.5%至5.5%的变化)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    此 DEF 引脚无需外部元件、只需确保高逻辑电路的输入电压不超过7V 即可。 当 DEF=1时、输出精度不应改变、因为 D/S 表示 DEF 引脚只用于使输出电压裕量增加5%。

    感谢您与我们联系!

    此致、

    Dorian