This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:最大输出放电规格

Guru**** 2501715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829057/tps62088-max-output-discharge-spec

器件型号:TPS62088

您好!  

我的客户想知道输出放电功能的最大规格是什么?  

因为目前放电速度太快、所以客户需要了解最大规格。  

请帮助我们了解最大放电能力。  

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未报告、我无法扩展 D/S 规格。此参数严格 取决于 Vin 和 VSW、在 D/S 中仅报告指定测试条件下的典型和最小输出放电电流。 我只能给出大约数百 mA 的一个数量级。

    通常、客户希望快速放电、那么您能向我解释一下您的应用是什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此应用是 SSD、客户现在的计时要求是一个窗口、不是更短、因此我们需要知道计时计算的一个参考值。

    如果您具有更具体的放电能力数量、请告知我们。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过电子邮件回答、因为我们有并行通信。 我将关闭此帖子;如果您需要进一步的支持、您可以重新打开主题或通过电子邮件联系我。