This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056EVM-296:EVM 可闻噪声

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780904/ucc28056evm-296-evm-audible-noise

器件型号:UCC28056EVM-296
主题中讨论的其他器件:UCC28056UCC28051

大家好、

当 VINAC 高达264V~280V 时、出现 EVM 音频噪声、如果要避免这种情况、如何调节?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    该 EVM 的额定电压最高为264Vac。 这超出了原始 EVM 的设计范围。 我将检查交流滤波器中组件的额定电压。 还要查看 HV 引脚、检查 X 电容器放电是否持续接合。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、错误帖子。 对于 UCC28056EVM、264V 至280V 的电压仍高于原始 EVM 的设计值。 我怀疑交流线路的峰值和输出电压之间没有足够的余量。 在280Vac 时、交流线路的峰值为395V、这已经大于升压转换器设计的390V 输出。 我建议将输出电压设置提高~20V 左右、并重新调整 ZCD/CS 引脚分压器。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    此问题是否需要进一步关注?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    这是一个问题。 如果客户需要80VAC 的欠压输入,则我将分压器设置为27.4KOhm 和3.24MOhm*3,以获得0.282的最低欠压。 但是、如果使用该值来计算1.102V~1.148V 的 OVP2、则 OVP 电压大约为400V、几乎等于大容量电压。

    有没有人建议这个问题? 还是需要将 Bulk 电压设置为低于某个值?

    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    感谢您的回答。 虽然 UCC28056可支持85Vac 至265Vac 的通用类型输入范围、但如果应用需要比这更宽的输入电压范围(例如80Vac 至305V)、UCC28051将是更合适的选择。如您所述、 ZCD/CS 引脚的欠压阈值将限制允许的最大大容量电压设置、以避免触发 OVP2保护。

    此致、

    本·洛夫