This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:BQ25895M &放大器;D+ D-&放大器;MCU

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25895, BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783009/bq25895m-bq25895m-d-d--mcu

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25895BQ25898D

BQ25895M 具有用于 D+ D-,的引脚问题是  D+ D-还可以通过连接到 BQ25895M?来连接 MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在一般应用中、大多数客户将 BQ25895 D+/D-引脚与 MCU D+/D-引脚连接。
    对于 BQ25895、D+/D-引脚在完成输入电源检测后将断开。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喜欢这个吗?

    控制开关?MCU 或 BQ25898D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    D+/D-连接有两种解决方案。 一个直接连接在一起、正如我提到过的。 另一个是如您所述使用外部多路复用器。

    我还附上了一个图表供您参考。 但即使是 BQ25895M 也会断开 D+/D-引脚、但影响 D+/D-信号质量的电容仍然很少。

    因此、一些客户将使用外部多路复用器来提高 D+/D-信号质量。

    您可以使用 BQ25895M 的解串引脚(引脚24)来控制该多路复用器。

    谢谢

    kΩ 10k Ω 电阻器将 DSEL 连接到逻辑轨。 该引脚通常由外部电阻器浮动和上拉。 在输入源类型检测期间,该引脚驱动为低电平,以指示器件 D+/D-检测正在进行,需要控制 D+和 D-信号。 检测完成后,当检测到 MaxChargeTm适配器时,该引脚保持低电平。 当检测到其他输入源类型时、该引脚返回悬空状态并通过外部电阻器上拉至高电平。