This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:有关低输入电压运行的问题。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826536/tps62135-question-about-low-input-voltage-operation

器件型号:TPS62135

您好!

当 输入电压随输出电压闭合时、输入电流会增加、我有一个问题。

工作: 电池电压(3.0~4.2V)输入和3.2V 输出。

2.症状:当输入电压过低并接近输出电压时,电流消耗增加

 1) 1)当输入电压大约为3.3V~3.4V 时、增加了4.3mA

 2)当输入电压为3.2V (100%占空比)时、额外消耗1.5mA 电流。 (如果负载电流为1mA、输入电流为2.5mA)

=>模式引脚为低电平。 但它的工作方式与 PWM 模式类似、而不是 PFM 模式。

是否具有上述运行 TPS62135特性或是否有方法可降低此电流消耗?   

 

您可以检查一下、让我回答您的问题吗?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    您能不能用"Mode pin is low (模式引脚为低电平)"来明确说明您的意思。 但它的工作方式与 PWM 模式类似、而不是 PFM 模式。"?
    在100%占空比运行期间、根本不应进行切换、因此 MODE 引脚不应 对器件的行为产生任何影响。

    在100%占空比运行中、预计会产生更高的静态电流。 我可以很快为您提供一些数字、但我需要先检查规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Björn、

    ' MODE 引脚为低电平。 但它的工作方式与 PWM 模式类似、而不是 PFM 模式。" 这意味着它在输入电压超过3.4V 但输入电压约为3.4V 之前运行 PFM 模式、其模式可能会更改为强制 PWM 模式。

    我知道、在100%占空比(Vin=Vout、例如 3.2V 输入电压和3.2V 输出电压)的静态电流。

    因此、在100%占空比期间、输入电流增加约1.5mA。

    但在100%占空比之前(Vin 大约为3.3V~3.4V)、消耗的电流最高。 电流增加约4.3mA。

    这是该器件的正常运行吗?

    或者需要在输入电压大约为3.3~3.4V 时减小该额外输入电流?

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    增加的电流消耗听起来有点高。 您能否为我提供器件行为的一些屏幕截图?

    开关节点、输出电压和 输入电压会有所帮助。

    器件可能由于未知原因在两种不同的工作模式之间振荡。 这可能是增加电流消耗的一种解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    希望你们做得好。
    我假设您找到了电流消耗增加的原因、并将关闭此主题-如果没有、您可以随时重新打开。