This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:绝对最大额定值:OUT 引脚至 IN 引脚电压

Guru**** 2391095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30-49EVM-567, TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783224/tps7a49-absoulte-maximum-ratings-out-pin-to-in-pin-voltage

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件:TPS7A30-49EVM-567

LDO TPS7A49的数据表指定了-36...的限制 输出 引脚至输入引脚电压为0.3V。 我使用的稳压器的输出电容相对较大、为1mF、当我关闭 LDO 的输入电压(EN 连接到 IN)时、由于输出电容放电速度慢于输入网络、因此不符合上述限制。  断开输入电压后、我可以在评估模块 TPS7A30-49EVM-567上看到相同的行为。

这种行为是否会破坏稳压器?

是否可以采取任何对策?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    当 Vout 超过 Vin 时、反向电流可能流动。   TPS7A49没有任何内部反向电流保护电路。  因此、任何反向电流都不会受到限制、可能会损坏 LDO。   

    由于您的应用中可能会出现反向电流、因此应添加外部电路。  通常、为了为反向电流提供可靠的路径、一个与 LDO 并联的从 OUT 到 IN 的肖特基二极管。  肖特基二极管具有低正向电压、因此适合使用。

    必须注意的是、这种方法将保护 LDO 免受反向电流的影响;但是、它不会阻止反向电流继续上游。  如果您需要这种保护、放置在 LDO 输入电容器之前的二极管将阻止反向电流上游流动。  您需要确保在应用中有足够的余量、以便在二极管上的压降下满足 LDO 的压降要求。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回答。 这澄清了我的问题。

    此致

    Simon