This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122-Q1:您好,我对升压转换器 webench 仿真有疑问。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828502/webench-tools-lm5122-q1-hi-i-have-a-question-about-boost-converter-webench-simulation

器件型号:LM5122-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在 webench 升压转换器仿真中使用了 lm5122-Q1。

我获得了有关电感器电流的相当好的结果。

但是、在上面的开关电压图中、我得到了峰值电压。

我想知道为什么峰值电压为24V 到25V。

是因为电路不稳定而发生的吗?

谢谢、

此致、

Yunsik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    峰值电压从25V 变为24V、因为这是高侧 FET 首次导通时从体二极管导通的电流。 之后、当高侧 FET 关断时、上升将再次发生。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答

    真的帮了我很多!

    非常感谢

    此致、

    Yunsik