请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122-Q1 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我在 webench 升压转换器仿真中使用了 lm5122-Q1。
我获得了有关电感器电流的相当好的结果。
但是、在上面的开关电压图中、我得到了峰值电压。
我想知道为什么峰值电压为24V 到25V。
是因为电路不稳定而发生的吗?
谢谢、
此致、
Yunsik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.