This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:输入电流限制

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849031/bq25710-input-current-limit

器件型号:BQ25710

大家好、

如数据表中所述、器件采用的实际输入电流限制是 REG0x3F ()和引脚的较低设置。 当 REG0x3F 设置为6.3A、ILIM_HIZ 被禁用时、输入电流限值应为6.3A。 但是、在我的设置中、vadapter=19V、Idcadapter_limit=10A、vsys=16.4V、 电池断开连接、当 Isys 增加到5.6A 以上时、系统进入预充电模式、VSYS 下降到3V、并且适配器的输出被限制在大约5A。 是因为输入电压、DPM? 还有其他可能性吗?

此致、

宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongjia、

       

      是的、VINDPM 是导致这种情况的可能原因之一。 您能否在 VSYS 下降之前检查 VBUS?

       我假设您已经设置 REG31[7]= 0来禁用 ILIM_HIZ 引脚对输入电流限制的影响、对吧?

       还请监控 REG20H 的状态跟踪、以查看是否发生任何异常情况。  

      顺便说一下、此测量是否基于 TI EVM?  电路板上使用了多少感应电阻器?  

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、