This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:可调节输出电压类型 TPS62160 Vref 容差

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781646/tps62160-adjustable-output-voltage-type-of-tps62160-vref-tolerance

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件: TPS62147

大家好、整个团队。

我对以下 E2E URL 中有关 TPS62160 Vref 容差的相关问题有疑问。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/668187?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS62160

客户告知如果最大 Vref 容差为+/-2%、可以使用 TPS62160。 在数据表中、输出电压的容差包括内部分压器。 客户希望使用可调类型的 TPS62160、因此想知道 TPS62160电压基准容差吗?
请您分享 最大 Vref 容差吗?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山崎- San、您好!

    客户对输出电压精度的确切要求是什么?
    您能给我澄清一下吗?

    此外、您可能还需要检查 TPS62147、它具有类似的规格集和更好的电压精度。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Omar - San、

    感谢您的评论。

    VIN (典型值) 7.5V、Vin (最大值) 12V、 输入电压(最小值) 5.2V
    输出电压1.2V +3%-1%
    输出电流(最大值) 500mA

    客户知道 TPS62147、但他们想知道 TPS62160电压基准容差。
    他们想知道内部电阻器的变化。 它是否大于+/-2%?

    在此 E2E 中、我无法在条图中输入信息量。
    如果您需要更多信息、请通过电子邮件(a-tamazaki@ti.com)与我联系。

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Akihisa Tamazaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塔马崎- San、您好!

    感谢您的详细回答。
    对于可调节版本的 TPS62160、设计中的电压基准应在2%以内。
    因此、由于客户对可调版本感兴趣、因此可以满足他们的要求。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Omar - San、

    感谢您查看 TPS62160的 Vref。

    此致、
    Akihisa Tamazaki