This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:EvKit 到达即损

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849173/lm5170evm-bidir-evkit-dead-on-arrival

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

几周前、我订购了 EvKit、只是连接了它。 为我的模式(仅降压、使用板载电压环路)设置跳线并施加48V 电压后、没有发生任何情况。 UVLO 线路似乎通过板载电源稳压器 U3、U4和 U5上的短接引脚保持低电平。 提起 LDO 上的 EN 引脚后、我可以使用外部电源将 UVLO 网络提升到3.3V (但内部10V 电源当然关闭)。 U5似乎也在 UVLO 引脚中存在短路(但使能引脚除外)、当引脚焊接到位时、我可以在 R53上测量3.3V 电压。  

我更愿意为我的基准测试提供板载10V 电源、因此我想确认这3个器件是问题所在、并在可能的情况下获得更换... 尽管我不确定是否能够在大型电源平面上使用其散热焊盘替换 U5、而不会产生散热。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您考虑使用 LM5170。  请在 R4上安装100k、并将 J1跳线闭合到48V 侧、这将启用板载 UVLO 功能。  如果您在上电时仍然遇到问题、请给我展示电路板的照片、以便我可以检查是否有任何跳线错误放置。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前安装了 R4、但如前所述、R4和 J1已设置、UVLO 仍测量0v。 UVLO 线路测量除0v 以外的任何值的唯一方法是提起前面提到的三个 IC 上的引脚。

    我已附上当前跳线设置的图片。 此设置的唯一目标是查看10V 辅助电源轨功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为更新、

    我已更换 U3/U4/U5、并能够获得10V、5V 和3.3V 电源轨来加电。 我进一步更换了 LM5170、现在具有间歇性输出。 看起来像是断续、3ms 开启和3ms 关闭、但我看不到芯片的故障输出、并且 CH1En、CH2En、UVLO、DIR 引脚都不会悬空或以其他方式改变状态。 平均输出电压为19V。 我认为板载电压环路未正确调节可能会导致 LV 端口上的过压锁定。 我将继续进一步调查。

    编辑:绕过内置电压环路后、输出稳定至12v。 高于12伏时、它再次开始自动切断与恢复、因为我的应用需要28V 输出、我将继续进行故障排除、但由于这超出了 EvKit 的范围、我认为我在这里的问题已经解决。 遗憾的是、电压环路无法正常工作、这将使我的初始测试更加轻松。  

    编辑2:Yup、根据用户指南、默认为22V OVP。 已将 ovpb 上的电阻器交换为33k、输出电压高达~36V。