This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020EVM-487:是否检查 TPS63020输出电流能力?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63020EVM-487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826431/tps63020evm-487-check-tps63020-output-current-capability

器件型号:TPS63020EVM-487
主题中讨论的其他器件:TPS63020

您好、Webmaster、

我的客户正在测试用于 SSD 电源系统的 TPS63020。

其系统输入电压= 2.6V ~ 5V、输出电压= 3.3V、输出电流= 2A

当他们使用 TPS63020EVM 并在此条件下进行测试时、TPS63020仅具有3.3V、1.2A 输出。

如果我们将负载更改为2A、电压将降至1.5V。

当我将设计设置配置到 WenBench 中时 、TPS63020可以驱动3.3V、1.9A 输出。

我的问题是如何通过 WenBench 仿真缩短测试差距?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。 请问您的系统的电源是什么? 它是否有足够的能力来应对此类负载? 这一点很重要、因为 Vin 是确保转换器电流能力的关键因素之一。  

    如果您在不同负载条件下(包括空载、半负载和满载)捕获 Vin、Vout 和 SW 的波形、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    客户设置 Vin=2.6V 和 Vout=3.3,系统要求 Iout =2A。

    它们仅与 TPS63020EVM-487连接、未发生任何变化。

    在这种情况下、Iout 只有1.2A 电流输出。

    CAB 您指导我如何在 EVM 板中调节 Iout >2A?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以帮助确认电源电流能力吗? 导线之间的距离。  正如我提到过的、Vin 是确保转换器电流能力的关键因素之一、因此这很重要。  

    我担心 Vin 可能会比预期下降很多。 最好在 满载期间捕获 Vin 和 Vout 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David:

    这进展如何? 是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果需要进一步支持、请在下面回复。 谢谢~