This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:当输入电压降至低于输出电压时、LM73605-Q1是否会有任何问题?

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850668/lm73605-q1-when-the-input-voltage-goes-to-lower-than-the-output-voltage-will-lm73605-q1-have-any-problem

器件型号:LM73605-Q1

当输入电压降至低于输出电压时、LM73605-Q1是否会出现任何问题?

这意味着在输出电容器放电之前、输入电压将下降或电源将出于某种原因关闭。

我发现了一个类似的问题、但没有人回答这个主题上的最后一个问题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/850163?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=vin%20lower%20than%20vout 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mamoru、

    如果 VIN 缓慢下降、VOUT 将以较小的压降跟踪 VIN。 这是压降条件。

    如果 VIN 快速下降并且 COUT 仍在充电、电流将流经高侧 FET 的体二极管流向 VIN。 这将使 COUT 放电。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 Sam

    我们的问题是、当 VIN 快速下降时、流过的体二极管会断开 IC。
    输出电压设置为3.3V。

    Keita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keita、

    除非在输出端有超级电容器或电池、否则我不希望典型输出电容具有足够的能量来损坏二极管。

    Sam