This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220关于最小占空比

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827879/tlv61220-tlv61220-about-the-minimum-duty

器件型号:TLV61220

在我们的设计中、输出电压非常接近输入电压。 分压电阻器的 FB 为825K 和110k。 输出电压应常规为4.25V。 但我测量的实际输出电压是不同的。 请参阅以下内容。

VIN=4.2V、VOUT=4.55V

VIN=3.8V、VOUT=4.44V

我是否可以知道该器件的最小占空比是多少?

TLV61220在输入电压大于输出电压期间是否具有直通模式?

保持输出电压稳定的最大电压是多少?

谢谢

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary:

    感谢您的提问。 对于您的问题:

    1.我是否可以知道该器件的最小占空比是多少?

    TLV61220在滞后电流运行模式下工作。 电流纹波通常为200mA。 如果您选择合适的电感、它将无法达到最短导通时间。  

    2. TLV61220在输入电压大于输出电压期间是否具有直通模式?

    有一个二极管将 Vin 连接到 Vout。  

    3.保持输出电压稳定的最大电压是多少?

    很抱歉、我手头没有数据。 由于我今天不在办公室、您是否可以应用 EVM 并通过测试来获得参考?  

    我是否可以询问有关您的问题的一些详细信息? Vout 在不同的负载条件下是否保持不变?

    它被分配来捕捉 Vin、Vout、FB 和 Icoil 的波形。 此外、还请附上原理图、电感器件型号和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的支持。 原理图如下所示、我们已将 R95作为空载条件移除。 测试数据如下面所示。

    在空载条件下、为什么输出电压仍然与4.27V 至4.36V 有很大不同? 我认为它应该在大约4.25V 的电压下是正常的。


    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary:

    根据测试结果、Vout 远小于您的目标。在无负载的情况下、转换器将进入 DCM、这与 PFM 类似。 通常情况下、此模式下的 Vout 将高于负载。 请注意、FB 电压具有一个范围、峰间容差约为6%。 可在数据表中查看详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果需要进一步支持、请在下面回复。 谢谢~