This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:频率设置电阻器

Guru**** 2384180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782484/tps53353-frequency-setting-resistor

器件型号:TPS53353

你(们)好

我的客户有疑问。

客户将频率设置为650kHz。
因此、我们想知道频率设置电阻器的精度。
kΩ 可能、我想设置 E24系列(820 μ H)。
请告诉我允许的错误量。

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    T Kishi、

    让我看看是否有公差数据可用。 明天我才会回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    T Kishi、

    TPS53K POL 控制器和转换器使用 DAC (引脚搭接)来设置开关频率。 对于该特定产品、我有一个计算器、显示820k (5%容差)将为下一个阈值提供合理的裕度、并且可以代替866k 欧姆的建议值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我 kΩ 使用820 μ m 是很好的。
    感谢您的确认。

    注意事项
    T Kishi