This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641在2A 输出电流下不稳定

Guru**** 2810955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848366/tps92641-tps92641-unstable-at-2a-output-current

器件型号:TPS92641

您好!

在我的应用中、2.2A 时的电流输出似乎不稳定。 (3至10 KHz 之间的噪声)

我们使用 ADJ 引脚对1.2或2.2A 进行编程。

与参考原理图相同。  (COMP CAP = 470nF、电感= 68µF μ H、3A、 输出电容= 2.2µF μ F、 功率 LED = 15V@2A、 输入电压稳定在24V)

有什么想法可以得到一个良好的波形?

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    这是您自己的电路板布局还是经过修改的 EVM?  您是否有包含您正在使用的所有值/元件的原理图?  多个值必须与 EVM 不同、例如电流感应和 UVLO 的值。

    您能得到放大的圆圈区域的示波器图片吗?  此外、在此期间的漏极波形、电感器电流等其他信号(如果可能的话)。  

    您使用的是什么电感器?  MOSFET?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    实际上、问题没有得到解决。 是我们的原理图。 (不确定附件是否正常工作)

    电感器为 Wurth: 7447709680

    MOSFET 为 :DMN3018SSS-13

    电流感应电阻器为0.1欧姆。

    布局也与 TI 电路板不同。

    电流在50kHz 时具有一定的不稳定性。

    BR

    米歇尔

    e2e.ti.com/.../power_5F00_leds_5F00_schematic.pdfe2e.ti.com/.../power_5F00_leds_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    我还有一些问题要问。  电流感应电阻器和 IC 接地之间的接地看起来是什么?  是平面、迹线、距离有多远?

    您能否查看发生这种情况时的输入电压?  您能否用电流脉冲显示 Vled?  您是否在 Iadj 处于低电平时命令它为零?  从 Iadj 上升到输出电流上升、似乎存在很长的延迟。  您还能在对电流进行脉冲时查看 COMP。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    附加是4层的布局。

    输入电压(24V)稳定。

    VLED 的噪声频率与电流测量的频率相同。

    是的、我们将 adj 切换为0 (未显示在原理图上、额外的导线)

    我将在明天介绍 Vcomp。

    我注意到该参考设计的一个区别:没有与开关 MOSFET 的栅极串联的电阻器。 很难在这个阶段进行测试。

    请注意、我们驱动两个 LED (不是同时驱动)。 一个是稳定的、另一个不是!

    感谢你的帮助。

    米歇尔

    e2e.ti.com/.../3666.Layout.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    我真的看不到任何具有电流感应路径的东西、接地看起来很稳定。  由于该路径中没有电流、但第3层是接地的、因此可能不需要在第4层上使用 CS 层。

    我认为栅极中的电阻器不会对此产生影响。  您的器件的 Qgate 相当低、因此它们具有快速上升和下降时间。

    您能否描述两个 LED、其中一个是稳定的、另一个不是稳定的?  是否有连接到 LED 的导线、如果有、LED 上是否有电容(在 LED 负载上)?

    Q3和 Q4是否用于切换 LED?  这是一个 LED 负载工作的地方、一个 LED 负载不工作的地方吗?  连接的 LED 有何不同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、