This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:我们可以禁用超时吗?

Guru**** 2512185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829607/lm3643-can-we-disable-the-timeout

器件型号:LM3643

大家好、

我想检查是否仍然要禁用 LM3643中的超时?

为了进行系统验证、设计人员希望禁用超时并测量流入 LED 的实际电流。  

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      很抱歉、我们无法禁用超时功能、因此您的客户将 LM3643置于闪存模式? 我认为400ms 应该足够长。 或者、由于手电筒模式没有超时、因此无需测量手电筒模式下的电流。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    明白了!

    感谢你的帮助。

    此致、

    Alex