This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:BQ24070输出电压

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781103/bq24070-bq24070-vout

器件型号:BQ24070

BQ24070有问题、DC_VIN 为0V、使用3.7V 锂电池、当 BAT 至3.2V 时、Vout 将降至1.6V。这是什么原因? 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jepson、

    在电池补充模式条件下、您的测试结果不正常。 下表是我们的电气特性数据、因此如果电池电压 高于2V、充电器仍应支持输出。

    那么、您能否告知您的电流输出引脚负载是多少? 负载可能太大、无法导致 BATFET 产生大压降?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    此致、