This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215EVM-762:在5V 至3.3V 应用时、TPS56C215EVM 会发出可闻噪声

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783185/tps56c215evm-762-there-is-an-audible-noise-by-tps56c215evm-at-5v-to-3-3v-application

器件型号:TPS56C215EVM-762
主题中讨论的其他器件:TPS56C215

您好、TI 专家、

我叫 Morris、是 TI 技术人员。  我 遇到  了有关 TPS56C215 EVM 的技术问题。  

根据 客户的 TPS56c215 EVM 调制请求、BOM 列表如下。

L=0.47uH、输出电容=22uF*10、CFF=200pF、RM_L=20k Ω、RM_H=160k Ω

当我进行瞬态测试 时、低于可闻噪声和瞬态性能非常差的条件。 400mVpp。 请参阅随附的文件。

VIN = 5V、Vout = 3.3V、Freq = 800kHz、

瞬态条件

0.9A - 9A 压摆率为2.5A/us、 高 电平= 0.5s、低电平= 0.5s

 

在我将 Vin 从5V 更改为12V 并将 Vout 保持为3.3V 后、可闻噪声 消失、瞬态性能变得良好(约168mVpp)。 请参阅随附的文件。  

问题:

1. TPS56C215是否有占空比限制?

2.为什么较高的占空比会影响瞬态性能并导致可闻噪声。

3.如果我的客户仍然想使用5V 至3.3V 应用程序,如何解决这个问题?  我试过甲氧以下,但仍然无法 解决。  

a.i 将频率从400kHz 更改为1.2MHz 都无法解决

B.我还尝试了不同的电感 0.47uF 和1uF 、它们都无法使其变焦。

C.I 已将输出电容器从88uF 添加到220uF、所有这些电容器都无法将其删除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请注意、您创建了两个具有相同内容的线程、因此请关闭其中一个线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morris、

    1.是的。 如数据表中所述、最短关断时间为310ns。 因此、在800kHz 开关频率下、最大占空比约为75%。

    2.在进行瞬态测试时、您的环路可能会变得不稳定。 0.47uH 对于3.3V 输出电压而言太小。

    3.您使用的电感值太小。 请将其更改为1.5uH 或2.2uH、并具有足够的饱和电流。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我们在另一个主题上讨论并关闭这个主题。 非常感谢!

    此致、
    Hao