This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404EVAL:调光 LED 的对比度为25000至1

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3404, LM3404HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848839/lm3404eval-25000-to-1-contrast-ratio-for-dimming-leds

器件型号:LM3404EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3404LM3404HV

TI 客户服务部门在回复几个案例研究后将我转至本站点。  基本上、我们需要控制具有大约25000至1对比度的 LED 照明。  我们使用的是 LM3402-04应用板。  在 AN-1839白皮书中、我们可以实现高于50000比1的对比度。  在我为案例研究键入的下一段中、我有几个问题。  非常感谢您为我们提供的所有帮助。

原始详细信息: 请参阅 CS 0082366。 我的同事和我仍然需要一些勺子喂食。 LM3402-04App 板与用户指南 SNVA342E AN-1839…中的原理图不匹配 。 我想我们已经解决了这个问题。 电路板上的 TP2 VCC 是纸张中的 VDIM、TP4 DIM 连接到 LM3404的引脚3。 我们使用 TP4 Dim 控制 LED 强度、但对比度仅为10000:1。 查看您的白皮书、我相信我们应该将 PWM 信号馈送到 J15 (连接器1)中。 是这样吗?我们如何处理 TP4 Dim? TP2 Vcc (Vdim)的用途是什么? 我们的对比度至少为25000比1。 J1 (JMP-1)的用途是什么。 是否有其他任何文章可以帮助我们完成此评估板。 示例4部分中评估文件的最后一部分讨论了 DIM 引脚操作和外部 MOSFET 调光、但我们可以使用有关高比率调光的电路图的更多信息。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    看起来、J1将 LM3404的 VCC 连接到推挽以驱动分流 MOSFET。  也可以通过 TP2单独应用此 VCC (保持 J1断开)。  分流调光命令转到原理图上的 J15、即 CONN-1。  TP4不是并联调光、因此速度不会那么快、因为在该引脚上有一个上拉的内部电流源、所以将 TP4保持断开状态。  此外、当分流 FET 调光时、输出电容应非常小或不存在。  很抱歉、相关文档不是很清楚。

    并联 FET 调光摘要:

    保持 TP4断开

    将 PWM 连接到 J15/CONN-1

    安装 J1为推挽提供 VCC、或保持 J1断开并将 VCC 应用于 TP2。

    此外、确保 C4已移除或值非常小、当分流 FET 调光时、它会产生开关损耗。

    我不确定什么是"CS 0082366 "。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息;非常有帮助。  您是否有用于驱动 J1的25000至1调光的建议电路?  何时/为何要在 J1开路的情况下使用 TP 2 VCC、而不是在 J1闭合的情况下使用 LM3404内部电源?  由于外部 MOSFET 的电压为20伏、因此评估板上的 LED 数量限制为5个吗?  如果是、您能否建议串联一个灯串中的18个 LED 使用一个 MODFET。  为了回答您的问题、CS 0082366是 TI 的一个案例研究、其中包含了我最初提出的问题。  感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我相信 J1、它被设置为从函数发生器或其他 PWM 源运行。

    如果推挽从 IC 的 VCC 运行、则会消耗更多功率、尤其是在高输入电压下。  它还允许在不使用 LM3404 VCC 时使用不同的电压来驱动分流 FET。

    其限制是您想要调光的速度以及分流 FET 栅极驱动器使其开关速度足够快(即推挽级)。  20V MOSFET 具有非常低的 Qgate、使其能够在驱动受限的情况下快速导通和关断。  如果使用电压更高的 MOSFET、如果 Rdson 保持相当恒定、Qgate 将(很可能)随 VDS 额定值升高。  切换这么大的字符串的速度也会更加困难。  此外、MOSFET 漏极在分流 FET PWM 调光期间必须转换18 X 3V = 54V (典型 LED VF)、而不是大约。  这也意味着您需要使用 LM3404HV 器件、因为 LM3404的额定电压最高为42V。  我会寻找具有相似 Rdson (如果您的电流类似)和低栅极电荷的 MOSFET、再加上 VDS 额定值应大于最大 LED 灯串电压。  另外、请注意使用此栅极驱动器时的 Vgs 阈值、它不能过高。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、