This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725EVM 输入 Q1/Q2/R1应用。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780574/bq24725a-bq24725evm-input-q1-q2-r1-application

器件型号:BQ24725A

您好、先生、

我们的客户在 IPC 系统上使用两节电池、因此 PCB 上需要两组 BQ24725A、

由于 PCB 尺寸和成本问题需要降低 Q1/Q2/R1的成本、因此需要您建议移除 Q1/Q2/R1。 是否有风险?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、

    根据您的问题、我认为您的 Q1和 Q2应为 ACFET 和 RBFET。 这些 FET 用于限制适配器插入时的浪涌电流。 如果系统和电池侧出现任何异常、BQ24725A 可以关闭这些 FET 以保护系统。

    至于 R1、我认为它应该是输入感应电阻器。 该电阻器用于 IinDPM 调节。  输入电流上升至高于 FAST_DPM 阈值、充电器将降低充电电流以允许输入电流下降。 在 µs 的260 μ s 延迟时间后、如果输入电流仍高于 FAST_DPM 阈值、充电器将关断。 如果适配器仍有电源为电池充电、则充电器将软重启以为电池充电。 当系统具有快速高负载瞬态时、这可防止适配器过载时发生崩溃。 关断和重新启动充电之间的等待时间是输入电流限制环路的自然响应时间。

    总之、如果没有这些成分、如果系统中发生异常事件、系统将缺少一些保护功能。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    此致、