This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:当双路输出电压设置为12V 应用时、V5SW 引脚是否可以保持悬空?

Guru**** 2384020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851106/tps51220a-can-v5sw-pin-left-floating-when-dual-vout-are-set-as-12v-application

器件型号:TPS51220A

大家好、

我的客户使用 TPS51220A 作为解决方案、两个输出电压在其应用中都设计为12V 输出。

那么,问题是,在这种情况下,V5SW 是否可以保持浮动?

由于现在的切换功能未启用,VREG5和 VREG3 LDO 输出是否仍然由 Vin 提供?  

请帮您解决问题、

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 、没关系、之后没有切换、reg3和 reg5都来自 Vin。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    越昌

    感谢您的反馈!

    Andy