This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:请查看我的电路

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827475/tps2121-please-review-my-circuit

器件型号:TPS2121

大家好、

我希望达到以下条件。

* IN1 = 20V / 3A (最大值) 、 IN2 = 19.5V / 3A (最大值)

*如果两个输入都有效、则选择 IN2。

*如果 IN1有效后 IN2有效、则输出将在快速开关模式下以大约17.55V 的电压从 IN1切换到 IN2。

* Vout-min >= 16.7V  (我尤其担心这种情况。)

请查看我的电路是否满足 上述条件。

此外、如果您有一些问题、请给我一些建议。

此致、

Kensho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensho、

    为什么在 IN2上有19.5V 电压、在 IN1上有20V 电压、但在 IN1上有优先级?  

    请注意、快速切换仅在 XCOMP 运行模式下、因此通过将 PR1接地、不会发生快速切换。

    我正在查看您的设置、因为我正在对您以前的问题进行故障排除: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/827475

    对拖延表示歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensho、

    我建议再次访问此设计、在该设计中交换输入、并使用 PR1来设置优先级、而不是使用 CP2。 我还建议使用更小的 SS 电容器。 请查看此帖子、了解我的理由。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/825271/3061663#3061663

    感谢您在设计中使用 TI 电源开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您在 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/825271/3062175#3062175上查看我的电路时、我重新设计了我的电路。 请再次检查我的电路。 我希望达到以下条件。

    * IN1 = 19.5V/3A (最大值) 、 IN2 = 20V/3A (最大值)

    *如果两个输入都有效、则选择 IN1。

    *如果 IN1在 IN2有效后有效、输出将在快速开关模式下以大约17.55V 的电压从 IN2切换到 IN1。

    * Vout-min >= 16.7V  (我尤其担心这种情况。)

     


    此致、

    Kensho

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensho、

    我想重申、您需要减小 SS 电容。 更长的 SS 将增加切换时间。 只有 PR1和 CP2大于 Vref (XREF 工作模式)时才能实现快速切换。 我建议使用10nF 或更低的电容。  

    因此您无法接地 CP2并进行快速切换。 这个原理图将导致 IN1一旦被连接、无论 IN2上的电压如何、其优先级都将被确定。 如果 CP2上没有电压、也无法为器件设置切换电压。 CP2接地将导致 IN1被选中、只要 IN1有效、这意味着 UV 和 OV 之间的所有电压。

    过压保护设置为在21.39V 至23.76V 范围内触发、同时考虑到 Vref 变化。 这是可以接受的吗?

    最后,我要请你重申你的意思

    *如果两个输入都有效、则选择 IN1。

    *如果 IN1在 IN2有效后有效、输出将在快速开关模式下以大约17.55V 的电压从 IN2切换到 IN1。

    这些观点是矛盾的。 这是在同一状态下预期的两种不同行为(两个输入均有效)。 请您澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的友好支持。

    很抱歉 我有误解。 我将 其作为 SS 电容交换为10nF。

    我可以接受 过压保护的电流设置。 因为输入电压范围为18.5V <IN1<20V and 19V<IN2<21V respectively.

    我想实现 "如果两个输入都有效、则选择 IN1 "。 (这意味着 IN1具有优先级。)

    此外,我还担心开关输出期间的 VDIP (= TSW*(Iout/Cout)),因为我可以在系统中允许16.5V 至21V 的输出。 这也是我对开关时间(TSW)也很紧张的原因。

    请允许我确认以下情况。

    IN2有效、并且首先选择。 此时、CP2高于 Vref (CP2未接地)。 然后、IN1有效、PR1高于 Vref 和 CP2。 在这种情况 下、当 PR1高于 CP2时、输出将以快速开关模式从 IN2切换到 IN1。 我的理解是否正确?

    数据表(摘录):当 CP2被拉至高电平时、这将启用快速切换并与 PR1进行比较。 如果 PR1 > CP2、则使用 IN1、如果 PR1 < CP2、则使用 IN2。

    此致、

    Kensho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensho、

    如果您需要同时使用 PR1和 CP2来运行 TPS2121、则 CP2无法如上面的原理图中所示接地。 (通过 R106接地)

    您可以正确地担心输出电压骤降并添加电容器以维持电压 、但请记住、浪涌电流过大可能会导致器件热关断。  

    您还可能需要更改 PR1引脚上的电阻分压器、以确保 PR1为19.5V 且 CP2为20V 时、PR1上的电压大于 CP2。 如果同时使用 PR1和 CP2、则在确定这些电压时必须小心、因为它们不仅设置了优先级、而且还会相互比较以进行开关。  

    我建议您记住三个重要事项。

    PR1和 CP2都应充分高于 Vref。

    2. PR1上的电压在正确的切换时间上升到高于 CP2上的电压。 例如:当 IN1仅为16V 时、您不希望使用会导致 PR1>CP2的电阻分压器网络。

    3、即使您需要快速切换时间、但由于输入进入联机状态时存在输入稳定时间、因此可能不会发生这种情况。 (请参阅数据表中的第9.3.1节)

    现在、我看到您的应用涉及优先级和自动切换两种类似电压、我建议查看 http://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf。 这是一个 TI 参考设计、可为两个相似的电压源执行无缝切换、优先级为 IN1。 本文档可为您的应用程序中的无缝切换操作提供更好的基础和理解。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我有一个国家假期。

    我围绕 TSP2121重新设计了电路(图1)。 请再次检查我的电路。 每个参数都是根据 Tbl.1确定的。 tbl.2显示了系统中的功能行为。

    尽管我想添加一个外部精密电压基准 IC、例如基准电路、但我几乎修复了我的电路模式设计、无法再更改模式。 但是、我事先已经添加了电压检测器。 我认为这有助于满足我的要求。

    如果您有任何疑问或建议、请告诉我。

    图1:

    * IC100是一款具有输出延迟的电压检测器。 IC 可检测4.5V (=-vdet)。 当电源电压高于释放电压(=+Vdet)时、输出为 Hi-Z 否则、输出将接地。

    tbl.1

    tbl.2

    此致、

    Kensho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensho、

    我希望你的假期过得好!

    我没有在类似情况下使用过电压检测器 IC、因此请考虑任何延迟(传播或有意)。 根据您对 IC 的描述、我知道 PR1节点保持在0V、直到输入电压大约为17.5V 至17.9V。 此时、PR1节点未接地、电压为2.77V。 CP2上的电压保持在1.81V、当 IN1大约为17.5V 至17.9V 时、这将导致多路复用器从 IN2切换到 IN1。

    OV1和 OV2上的电压看起来良好。 ST 引脚被正确上拉、ILIM 设置为22kOhm、这符合您的电流要求。我唯一要做的就是增加 IN1上的输入电容并增加 IN2上的输入电容。 3A 是更大的负载电流、因此在切换期间(以及100uF 输出电容)、您可能会看到电源压降、但这不是必需的、取决于您的电源。

    总的来说、对于 TPS2121、这个运行应该是可以的。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derar Shreyas、

    感谢您检查我的电路。您对输入电容有疑问。

    我已经在 IN2侧使用了10uF。 IN2由 USB 供电、根据 USB 规范、输入电容最高允许10uF。  另一方面 、我也在 IN1侧添加了一个10uF 的电容。

    希望我的电路能够正常工作。 感谢您在此期间提供的友好支持。

    此致、

    Kensho