请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27524 嗨、大家好
我们可以看到 UCC27524 VDD 电压范围最大值为20V。 如果我们已经测试过、电压有时会在<20ns 的时间内变为21V。 即使我们在45°C 温度下采集几乎一整天的波形、我们也只能找到一次触发波形。 那么、您认为损坏我们的器件有任何风险吗? 因此、如果我们具有10ns 的过压时间、我们可以支持的最大 VDD 电压电平是多少?
实际上、我们发现某些器件的 VDD 引脚电阻与 GND 之间的阻值约为70k Ω。(正常器件的电阻约为80k Ω)您认为该器件发生故障了吗?
谢谢
-彭芬