This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1和 BQ76940 SCD 保护

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850940/bq78350-r1-bq78350-r1-and-bq76940-scd-protection

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930

    我们使用 BQ76930和 BQ78350-R1、 当 我们不在 BQ78350数据存储器中设置 AOLD 和 ASCD 寄存器时、是否会出现短路和过流。 这些寄存器是硬件 比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AOLD 和 ASCD 不能被禁用、因为它们是基于硬件的保护。 这些位仅影响从这些故障中恢复(请参阅 TRM 的第3.1.2节)。

    此致、

    Matt