This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:驱动白光 LED 时、最大输出电流为4mA。

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826564/lp55231-when-drive-the-white-led-the-maximum-output-current-is-4ma

器件型号:LP55231

尊敬的 TI 团队:

 我‘s LP55231的两个引脚来驱动高亮度 LED、但测量结果发现白光 LED μ A 电流仅为4mA。我确定通过软件已将亮度调节到最大值。Sch 如下。它有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以同时使用多个通道。

    当您获得4mA 电流时、您是否使用25.5mA/通道和100% PWM 对其进行了测试?

    如果是、您能否移除 R25/R26并再次测试电流? 请分享您的白光 LED 电流波形和阳极电压波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了 R25/R26、当白光 LED 的阳极电压波形为100% PWM 且电压为2.6V 时、电流为2mA。但 白光 LED 的 VF 型为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED D1-D3是否正常工作?  您能否共享白光 LED 电流波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      最新进展是什么? 您是否解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。