This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849218/ucc27211

主题中讨论的其他器件:UCC27211

我现在使用 UCC27211驱动程序芯片来完成驱动程序任务。 但是、驱动信号的上升沿和下降沿接近100ns。 我的自举电容器和 Vcc 电容器靠近芯片引脚、其值分别为0.1u 和1U。 我尝试分别使用1U 和4.7u、但其效果与以前相同。 我应该怎么做? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、每天都在  

    很抱歉、我们的器件仍有问题。  

    请确认以下内容吗?

    1. MOSFET PN 以验证自举电容器大小。  

    2. VHB_HS (您是否仍然看到1V?)、VHS_GND、VDD (我相信您提到这是12V、请在驾驶员的引脚上确认)

    复制的应用手册应该是估算自举组件尺寸的良好起点。

    https://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf

    再次感谢您关注我们的驱动器。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答、但还有一些问题我想问您。
    1.芯片可以正常工作、相关管脚的电压值也正常、但是上升沿和下降沿太慢;
    2.对于上升沿和下降沿缓慢的问题,您能否通过更改自举电容器及其相关环路来解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我在发送给我的 pdf 文件中检查了相关循环。 我发现下图所示的两个圆圈中没有组件。 这有什么影响吗?
    此外、我根据计算公式调整了自举电容器的大小、但上升沿和下降沿仍然没有改善、情况也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、每天都在

    我与 Mamadou 合作支持该器件。 我对您的疑虑有几个问题/意见。

    Vgs 上升和下降时间可能会受到一些参数的影响、例如 Qg 或 MOSFET 的总栅极电荷、栅极电阻和栅极驱动环路的电路板布局布线电感、这些参数会影响上升和下降时间。

    您能否提供您正在使用的 MOSFET 器件型号? 和栅极电阻? 此外、如果您有驱动器和电源器件的 PCB 布局、我们可以查看并评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOS:CSD18534

    RG:10R

    驱动程序:UCC27211

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、每天都在

    CSD18534具有一个17nC 栅极电荷@ 10V Vgs、大约等于 Cgate = 17nC /12V = 1.416nF。

    Cboot 必须>= 10*Cgate ~= 100nF 才能获得足够的裕度。

    CVcc 必须>= 10*Cboot ~= 2uF  

    假设您已经优化了 PCB 布局、输入级中的 RC 滤波器是可选的。

    PDF 文件中的 DBOOT (具有 Vbus 最小电压额定值)是必须的、因为它阻止高侧充电电流到达电源、并允许红色路径并为充电 BOOT 电容器提供电流路径(蓝色路径)。

    请将栅极电阻减小到1或2欧姆、然后重新进行测量。

    如果您的设计仍有问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou