This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603-Q1:当负载高达1.4A 时、该器件可以#39;t 启动。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779397/lm53603-q1-the-device-can-t-start-when-the-load-is-up-to-1-4a

器件型号:LM53603-Q1

尊敬的所有人

当我测试器件的负载容量时、存在一个有关该器件的问题、如下所示、我的设计 符合 EVM 标准、Vout 设置为5V。

1.当我的负载为1.4A 时,Vin 上电,但没有任何输出,为什么? 以下波形为 SW 和 Vin 引脚(蓝色为 Vin、黄色为 SW)

2.当 Vin 上电,然后施加负载1.4A 时,设备正常,输出可能为5V。

3.当我的负载低于1.2A 时、器件正常、输出可能为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    感谢您的查询。 请将原理图转发至布局以供查看。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim

    非常感谢。 下面是我的 sch 和 PCB、请检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim

    是否有任何答复?

    这对我的客户来说非常紧迫、请优先帮助完成。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,

    请注意、如果电子负载连接到输出端、它可能会在启动期间消耗瞬态电流脉冲、从而可能会影响电流限制。 您能否放大以查看 SW 节点波形、Vin 和 Vout (例如2us/div)。 此外、我建议探测电感器电流。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tim
    1.您是否检查过 EVM? 这是同一现象吗?
    2.在您看来、这是由电流限制引起的、这是否意味着我的电感器的电流太小? 但我使用4A 电感器电流,您能否与我分享一下电感器电流适合 LM53603-Q1的大小?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim

    我在加载了2Ω Ω 耐水泥性的情况下开始了测试、它可以正常启动。

    但在我的电路板中、我使用4G 模块进行了测试、有时它无法启动。

    我想问以下两个问题:

    1.如果我的电容负载太 重,它有时不会启动,这是否正常? 喜欢我的测试 结果?

    2.是否 有任何措施 可以避免启动失败?

    3.在数据表中,如下图所示,fs=2.1MHz,64时钟,64*1/2.1M = 30uS,这意味着过流时间超过30uS,器件无法启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    由于我对该器件更熟悉、Tim 已要求我提供帮助。

    确实、如果器件在电流限制下运行的时间超过30–60us、则器件将反复尝试重新启动。 时间 I 列表比计算时间长的原因是通常会降低电流限制的频率。 如果器件在电流限制下运行、则应反复尝试重新启动、请参阅数据表中的图10和11。 另请注意、在每次启动尝试期间、30-60us 电流限制持续时间在 EC 表中的预编程软启动时间 TSS 之后开始。 如果器件未尝试重新启动、则会发生其他情况。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert

    我明白了、非常感谢。