请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM53603-Q1 尊敬的所有人
当我测试器件的负载容量时、存在一个有关该器件的问题、如下所示、我的设计 符合 EVM 标准、Vout 设置为5V。
1.当我的负载为1.4A 时,Vin 上电,但没有任何输出,为什么? 以下波形为 SW 和 Vin 引脚(蓝色为 Vin、黄色为 SW)
2.当 Vin 上电,然后施加负载1.4A 时,设备正常,输出可能为5V。
3.当我的负载低于1.2A 时、器件正常、输出可能为5V。