This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:拱形电流限制

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783243/bq51050b-charching-current-limits

器件型号:BQ51050B

与我们所选锂聚合物电池的 IEC62133 CB 测试报告相对应、允许的最大充电电流为400mA。

查看数据表、我了解 BQ51050B 的最小电流固定为500mA?

是否可以将最大充电电流限制为400mA?

此致

Dietmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dietmar
    是的、BQ51050B 充电电流可降至400mA。
    如果可能、在较低电流下终止电流的精度会降低、在15%与10%之间终止充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    此致!

    Dietmar