This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:是否可以为 TPS40422应用程序提供一些确认项?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850686/tps40422-may-i-have-some-confirming-item-for-tps40422-application

器件型号:TPS40422

尊敬的先生:

美好的一天!!

我是否可以为 TPS40422 PMBus 接口应用程序提供一些确认项?

我们在 MB 中找不到任何 PMBus (芯片,……),但我们找到了 SMBus 接口。

我们想知道,我们是否可以将 SMBus 连接 到 TPS40422 PMBus 接口?

如果可能、您是否会对"如何选择 SMBus 连接到 TPS40422 PMBus 接口"提供任何建议?  

(因为我们不知道可以将哪种 SMBus 连接到 TPS40422 PMBus 接口)

"master="" type="" smbus="" ,slave="" smbus"="" ,we="" "2="" pin="" smbus(scl="" ,sda)="" ,3="" (scl="" ,sda,alert)="" ,smbus="" version,.....

....any other select item  need to confirming"  >

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    TPS40422是 PMBus 器件。 SMBus 和 PMBus 之间存在一些差异。 我不确定您是否可以为 TPS40422使用 SMBus 主机。  

    您能否使用 TI 融合和 USB 适配器与 TPS40422进行通信?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    我是否可以再次确认 TPS40422 PMBus 接口, 我们是否只能将引脚12和引脚11 (CLK、DATA)连接到主机?

    (更改另一个字:是否可以在没有引脚13的情况下连接到主机 ? <TPS40422 pin 13 NC> )

    (有任何副作用或导致某些功能不起作用?)

    你有什么建议吗?  

    引脚13是“必需”引脚或“可选”引脚 ,用于连接到主机?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    PMBus 通信仅需要引脚11和12。  

    引脚13是可选的。  

    谢谢