This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1284:提高效率的方法

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1284, LM27761, TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829574/ads1284-ways-to-increase-efficiency

器件型号:ADS1284
主题中讨论的其他器件: LM27761TPS7A05

我的客户正在使用 ADS1284。

目前、他正在使用 LDO (TPS79325DBVR)从我用于电子产品数字端的3.0V 电压轨生成+2.5V 电压轨、然后使用电荷泵(TPS60400DBV)反转3.0V 电压轨、然后使用 LDO (TPS72325DBVT)获得-2.5V 电压轨。 对于+2.5伏电压轨(假设我们从3.0伏开始)、他可以获得的最佳效率为83%。 由于电荷泵器件的效率、负电源轨的情况更糟。  

他询问是否还有其他选项可高效生成+/-2.5V 电压轨。  

塞贝斯蒂语  

现场应用程序专员   

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    正负2.5V 上的负载电流是多少?

    我们将 LM27761用作集成式反相电荷泵+ LDO。   

    对于正电源轨、提高效率的最简单方法是使用直流/直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    客户选择的负线性稳压器位于 IQ 电流消耗范围的底部、因此难以改进。  客户可能希望将正线性稳压器更改为具有2.5V 固定版本的 TPS7A05。  TPS7A05的接地电流要比客户选择的电流(TPS79325DBVR)小几个数量级。  正如 Chris 所说、如果正电源轨需要提供大量电流、使用开关转换器可能会更高效。  如果客户可以提供负载信息、我们可以进一步评估最佳的前进路径。

    谢谢、

    斯蒂芬