This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780

Guru**** 2538730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829494/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: INA826

我们需要在采用 UCC28780控制器设计的模块中插入遥感功能

遥感放大器为 INA826。 我们经常使用它。

但它在低频下具有非常高的输出阻抗。 遥感是直流。

那么、所附 pdf 中的电路是否会对反馈产生不利影响、如图所示?

我们是否需要在直流电中使用具有单位增益但输出阻抗较低的缓冲放大器?

或者、我们是否应该考虑其他 approache2e.ti.com/.../ucc28780_5F00_remote_5F00_sensing_5F00_issue.pdf?

感谢对这种情况的任何审查。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin

    您应该能够按照所示使用 INA826。  我不确定您是否需要 R? (1K)、因为 OUT 引脚上已经有 R18+R32 (32.4k+330)。

    INA826数据表中有许多10k 负载的示例、因此您拥有的32.73k 负载应该足够了。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx、非常 Eric。

    我们现在可以关闭帖子。