This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165:VFB 在5mV 以下的性能

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851109/tps61165-tps61165-performance-in-vfb-under-5mv

器件型号:TPS61165

大家好、

我是 Taka、我对 TPS61165有一个问题。 如果我通过将 VFB 设置为5mV 来使用 TPS6116、是否存在任何问题?

此致、

Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

       由于内部基准电压变化、当 VFB 低于5mV 时存在一些风险。 对于大多数应用、最小 PWM 调光周期高于1%。

    此致

    肖恩