This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16-Q1:瞬态额定功率

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826353/tps7a16-q1-transient-power-rating

器件型号:TPS7A16-Q1

团队、  

我的客户有以下问题:  

我想知道您是否对主题行中提到的器件具有安全工作区(SOA)曲线之类的东西?  我通常会看到 MOSFET 等相关曲线、但我认为要求使用此器件不会有任何影响。

我们的情况是、我们通常具有28V 输入和5V 输出。  在50V 12.5ms 瞬态电压至50V 期间,器件将消耗更多功率,我想知道瞬态功率额定值是否有任何指导?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请给我一些时间、以检查我们是否有适用于此器件的 SOA 曲线。 如果我们没有一个、通常需要2个工作日才能生成一个。 在平均时间内、您还可以使用数据表中提供的热指标估算安全工作区(SOA)。

    下面是另一篇详细讨论了如何估算 SOA 的文章、请参阅此链接:

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们没有该器件的 SOA 曲线。 对于应用、当您进行28V 至50V 转换时、器件上的负载电流是多少?

    此致、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与 Aaron 合作处理此应用程序...

    在绝大多数情况下、负载电流将是最小的... 几十微安。

    在一种情况下、峰值输入电压为50V 时、负载电流可能为30mA (非常不可能)。  50V 时的这段时间很短、小于15msec。

    这使我在不到15ms 的时间内获得1.35W 的峰值功率耗散。  15毫秒后、功率降至0.72W。

    如果使用 ThetaJA 的数据表值、则可能会超过150C 结温限制。

    有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    ThetaJA 等热数值用于估算温度达到稳定状态时的温升。 根据您使用的电路板类型、结温可能需要10秒或更长时间才能稳定。

    仅为15ms 提供1.35W 功率可能会低于 ThetaJA 的50%。 应用的环境温度是多少? 您有哪种封装?

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的环境温度为90C。  我使用的是"HVSSOP"封装(带电源板的 MSOP-8)

    我们的电路板将是相对标准的 FR4、外层为1盎司(或可能为1.5盎司)铜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    对于 HVSSOP、Rthetaja = 66C/W、0.72W、温升约为47.52C。 在90C 环境下、结温为137.52。 建议的结温高达125C。 1.35W 下的15ms 高功率会使其略差、但由于高功率周期较短、估算的温升可能远小于使用 Rthetaja 计算得出的温升。

    我在这里的主要问题是、数据表中列出的热数值是在客户一侧使用 JEDEC 标准的数值、由于用于冷却的铜的尺寸、其性能可能会有所不同。 器件持续运行温度超过125C、故障率更高、寿命预期也会缩短。

    基于90C 环境温度和预期功率耗散、我不建议使用此器件。 他们是否愿意使用具有不同封装的其他器件?

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些说明...

    90C 环境是间歇性的。  连续环境温度为~75C、结温为122.5C。

    此外、0.72W 的条件在电容器充电时的持续时间不超过几分钟。  电容充电后、输出电流(和功率)几乎变为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您的说明。 如果环境温度为75C、0.72W 仅持续几分钟、峰值功率1.32W 持续15ms、我认为这不会导致热问题。 只要器件的连续运行温度不超过125C、就可以了。 但请告知客户、器件质量页面下发布的 DPPM、MTBF、FIT 率额定环境温度为55°C、使其连续运行75°C 将影响数值。  

    此致、
    Jason Song