This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:反向输出保护

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5060-Q1, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782365/lm5060-q1-reverse-output-protection

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060LM5069

您好!

我需要 为 CC/CV (降压)充电器(14.5V/1A)提供反向电池保护。 我想到的是 LM5060 (通用应用图;输入电压-充电器输出、输出电压-电池端口)。 我不需要背靠背开关、因为输入极性得到保证(充电器输出)。 实际上 ,背对背开关对于  我需要的反向电流(从电池到充电器)保护非常有用,但 LM5060不支持该功能,它是否支持?

在数据表第4页的注释(5)中、最大值为-25V。 添加与 OUT 引脚串联的 Ro 电阻是否足以保护器件?

我假设将反向电池连接到未通电的设备应该是安全的。  如何将反向电池连接到已启动且正在运行(无负载或轻负载)、在电池端口提供14.5V 电压的装置?

感谢您的关注。

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    欢迎使用 E2E!
    这是一个有趣的用例。 LM5060-Q1广泛用于输入保护、其中还包括输入端的反向电池保护。 让我花一些时间检查是否适用、并在 EVM 上进行验证以进行确认。
    由于其他一些重要活动、我将能够在下周中旬回来。 我希望这对您来说还可以!

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    对于您的用例-当连接反向电池时、大电流流动、并且充电器侧具有快速短路保护、这将有助于切断路径。 LM5060-Q1短路响应是不够的。 我建议使用 LM5069。

    请获取 LM5069的 EVM 并在您的系统上进行验证。

    此致、

    Rakesh