This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:48V 至12V 隔离式电源

Guru**** 2389620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751EVM-104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827765/tps23751-48v-to-12v-isolated-power-supply

器件型号:TPS23751

我正在尝试创建一个设计、在不使用 PoE 前端的情况下将 TPS23751PWP 用作48V 至12V 隔离式转换器  我只需要这是一个电源转换器。

我正在尝试确定配置 VSS/焊盘引脚的正确方法、我认为需要将其与 RTN 和 ARTN 引脚隔离、同时正确连接 CLS 和 DEN 引脚。  我还需要提供一个在断电模式下禁用转换器的输入。

TI 的工程师对我的原始设计进行了"检查"、但最终仍然存在缺陷、我希望找到熟悉该器件的人、他们可以验证我是否正确配置了该器件。

提前感谢您对此的任何想法!

Kevine2e.ti.com/.../ADS-Controller-Main-48V-to-12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     

    非常感谢您的提问。 因此、重申一下、您根本不想在前端使用 PoE、您需要注入48V 直流电、然后将该电压转换为12V 输出(隔离式)。  

     

    在 TI 术语中、我们会使用"适配器输入"将其称为"适配器输入"。 查看 我们的 TPS23751EVM-104 EVM、您会发现它同时具有 PoE 输入和"适配器输入"。 您可以在没有 PoE 的情况下以此为基础进行设计。 如果您想查看多个实现方案、此系列产品系列中还有其他使用适配器输入的 TI EVM。

    此外、如果您希望将来使用 PoE、您可以将 PoE 部分留在设计中、并使用 OR-ing 技术将适配器作为主要源。 有关详细信息、请访问 :http://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf

     

    VSS/PAD 引脚是 PoE 电源的负极。 RTN 和 ARTN 是电路板接地。 它们由内部 FET 隔开、因此不应连接它们。  

    在这里、您实际上有两个选项:

    1. 您只能使用 RTN、而不能使用 VSS 或 DEN。 这将导致关闭内部热插拔 MOSFET。 该 FET 用于 PD 的电流限制、因此应采取额外措施来解决此问题。
    1. 您仍然可以通过将 DEN 引脚连接到 VDD 来使用它。 这将强制热插拔 MOSFET 始终处于打开状态。 这将需要为 VDD、DEN 和 VSS 提供分压器。

    CLS 是 CLASS 引脚。 这专门用于 PoE 的操作、因此如果您不使用 PoE、则可以将其单独使用。

     

    我能不能问您为什么想要此器件、但不想使用 PoE? 什么会吸引您使用该器件而不是其他器件?

     

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速回复!

    要回答您的问题:

    是的、我只想将此器件用作48V 至12V 的电源转换器、并实现隔离。  还有一个现成的电源变压器、这是一个很大的帮助。  我不是电源设计人员...  这款器件价格实惠、不需要我能看到的异国情调器件。

    是的、希望将其作为适配器输入转换器运行。  我有参考原理图、可以看到适配器输入是我想要的。  我设计的产品没有以太网、因此我不关心 PoE 前端  用这种方法使用 VSS 和焊盘时、我对该如何处理感到困惑。  我认为我现在对这一点的理解更好。

    您有一些问题:

    那么、如果我不连接 VSS 或焊盘、是否应该将它们连接在一起并悬空?  

    此外、我是否假设我应该将 DEN 连接到 VSS 以确保 MOSFET 保持关断、对吗?  如果我像您提到的那样以电阻方式将 DEN 连接到 VDD、热插拔 MOSFET 导通、会产生什么后果?  我的功耗非常低、因此我不需要任何特定的电流限制。  我的48V 电源是"无限"的(一个非常大的锂电池组)。

    由于我没有与 PoE 相关的功率等级、我认为 CLS 引脚电阻值不重要、只要它不会对引脚上的2.5V 电势造成问题?  (保持未连接?)

    此外、我想看看是否有办法通过光耦合器件关断转换器。  是否有任何有关实现此目的的方法的建议?

    我已附上更新的原理图、我认为我已正确配置 VSS、PAD、DEN 和 CLS。  感谢您的反馈

    Michael、再次感谢您对此的想法。

    Kevin

    (我在周日外出背包客、所以我直到周一才回答...)

    e2e.ti.com/.../8877.ADS-Controller-Main-48V-to-12V.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    对我的其他问题有什么看法?  感谢您的帮助!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答并提供了更新的原理图。 以下是对您的问题的一些想法、感谢您的耐心:

    因此、如果您不连接 VSS 和焊盘、可以将它们连接在一起。 但是、焊盘引脚必须连接到一个平面。 该引脚的功能之一是提供机械支持、因此必须将其连接到平面。 但该平面可以悬空、如果不使用 PoE、则可以将 VSS 和 DEN 连接到该平面。   

    将 DEN 连接到 VDD 的后果是、它将使热插拔 MOSFET 导通。 数据表进一步说明了此 MOSFET 的工作原理。 我建议您可以更简单地为通电和断电状态创建自己的电流限制电路。 这是 电路中出现电流尖峰的典型时间、我建议为此设计保护、或者至少知道启动/关断期间的最大电流消耗。  

    是也将 CLS 保持未连接状态。  

    对于光耦合器、您可以将其连接到 CTL 并强制该引脚连接到 RTN。 这会阻止 PWM 控制器 FET 开关、并导致转换器关闭。  

    请告诉我是否可以澄清任何内容、或者您是否有任何后续问题!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Michael。  这是一个巨大的帮助。

    正如我们所讨论的那样、我已经连接、并随附了一个更新的原理图。  焊盘将是一个用于机械和散热的平面。

    我会随时向您发布相关信息。  再次感谢!

    Kevin

    e2e.ti.com/.../5315.ADS-Controller-Main-48V-to-12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    很高兴我们能够帮助您进行设计。 如果您认为我们已回答您的所有问题、请标记解决方案。

    如果您将来需要故障排除方面的帮助、我们将尽力为您提供帮助。  

    谢谢!

    此致、

    Michael Pahl