请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
我想问、为了获得电池的最大容量、我应该调整哪些类型的参数。
假设我有:
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sony%20US18650VTC6%203000mAh%20(Green)%20UK.html
例如,我可以将术语电压设置为2V*6=12V,还是将安全裕度设置为2.5V*6=15V?
此致、
Adam