This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848324/bq40z80-bq40z80

器件型号:BQ40Z80

您好!

我想问、为了获得电池的最大容量、我应该调整哪些类型的参数。

假设我有:

https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sony%20US18650VTC6%203000mAh%20(Green)%20UK.html

例如,我可以将术语电压设置为2V*6=12V,还是将安全裕度设置为2.5V*6=15V?

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您要调整的裕度取决于系统所需的最小电压。 例如、如果您的系统在12V 时关闭、建议您保持12.3V、以便为正常关机提供安全裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Batt、

    但是... 您是否说过、如果系统在12V 时关闭、那么我可以低于12.3V/6cell =每个电池2、05V?

    这对电池没有危害吗?

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我会咨询电池制造商。 在您提供的规格的链接上、它们将放电结束电压设置为2伏。 我将确保电池可以连续循环至该电压。

    对于这些问题、请始终遵循电池规格。 如果电池只能支持低至3伏的电压、则不要低于18伏。

    同时检查保护器设置、确保不会跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答