This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069延迟时间或电源正常延迟

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779831/lm5069-lm5069-delay-time-or-powergood-delay

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS2663

您好、先生、

我们的客户需要连接两个板、
但是连接顺序是12V-->信号--> GND 不能改变。
因此、当前产品存在噪声故障或损坏问题。
您知道吗?TI LM5069可以是延迟时间或电源正常延迟功能、以便在接地端等待500m~1S 时延迟供电?
或者 TI 还有其他更适合此应用的解决方案? IO 电流 可能为2~5A

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    由于您的电流要求很低、您能否查看 TPS2663x 器件、并告诉我您的意见、以推动本次讨论。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh

    请问 TPS2663可以支持的最长时间是多少,Excel 可以计算出多少?
    由于 SOA 问题,我认为 Cout 将影响 dVdt
    我们的目标是1秒延迟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    使用 TPS2663是不可能的。
    您可以使用 LM5069器件、可以使用 Ctimer 电容器值对插入时间进行编程。 请参阅 LM5069数据表中的图22。
    对于1秒延迟、您可能需要1uF 计时器。 请获取 EVM 并进行验证。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    查看确切的要求后、似乎可以使用 TPS2663x。 可在 TPS2663x 的 SHDN 引脚上使用 RC、这将使 TPS2663x 保持关断模式、直到 SHDN 引脚上的电压达到2V。 4V 电源可用于 上拉 SHDN 引脚。 SHDN 引脚上 RC 的时间常数将决定 TPS2663x 的初始导通延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    您是否有机会了解我们提出的方案。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    请在您有机会处理此问题后重新打开主题帖。
    我建议您获取 EVM 并验证您的测试设置。

    此致、
    Rakesh