This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:基于工业通用电源的 Implemnt 1+1冗余&功率共享

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, TPS40050, UCC29002, LM25145, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849738/ucc39002-implemnt-1-1-redundent-power-sharing-based-general-industry-power-supply

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: TPS40050UCC29002LM25145TPS2412

你好

我们请求 实施 基于1+1冗余和功率共享的通用工业电源。  

通用工业电源为220V/100V 交流输入、12V/32A 直流最大输出。  在通用电源中有 SENSE+和 SENSE-。  我们是否可以利用解决方案( UCC39002+ TPS40050)(应用报告编号:SLUA311)满足要求?  下面是草图图,蓝色框是我们要实现冗余功率共享的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carson

    在这个应用中、UCC29002/1是强制负载均衡的理想选择。 不建议在新设计中使用 TPS40050器件、我们建议改用 LM25145器件。

    您需要向工业电源的输出端添加 ORing 二极管或 ORing FET、以处理其中一个发生故障及其输出短路的情况。 您可以使用 LM5050高侧 ORing FET 控制器来控制 ORing FET。

    此致

    Colin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 科林

    负载在我们的应用中非常重(最大约12V/30A)、使用直流/直流降压控制 器意味着成本会增加。

    很抱歉、我提供了错误 的应用报告编号、 我想引用的应用报告是 SLUA550。  现在、我纠正了我的问题。

    1、对于相同的要求、我能否在  SLUA550 (即 UCC39002 + TPS2412)中创建基于 Fiugre 2的解决方案。  UCC39002 用于负载共享,TPS2412是 ORing 控制器(或 LM5050),加上低电阻 FET。 UC39002的12V 输入来自工业电源的12V 直流输出。

    2.如果项目1正常,解决方案是否支持热插拔?  冗余共享模块计划支持热插拔。 下面是 sketch map。

    此致、

    王嘉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carson

    没关系、我理解。

    项目1正常。 您可以使用 UCC29002/TPS2412进行负载共享和冗余操作。

    我不是我们热插拔控制器的专家、因此我将了解我是否可以让我的一位同事回答这个问题。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 科林在这里吸引我。

    Carson、您好!

    我认为、此应用不需要热插拔解决方案。 由于电源模块的输入电压非常接近、并且当模块热插入带电的12V 背板时、 模块之间的负载共享自然发生。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Rakesh

    感谢您的回答。  如果应用场景 如下、我同意您的结论:

     Step1 电源模块(工业电源+UCC29002+ FET 控制器)  A 已插入背板并正常工作为负载供电。

     Step2电源模块 B 正在被脉冲进入背板。

     Step3电源模块 B 已插入背板并与 电源模块 A 共享电源。

    我怀疑的是以下情况:

    步骤1 没有电源模块插入背板。 负载板已插入背板。

    步骤2 模块 A 插入背板。

     过流是否会影响 Step2中的触觉 ?

    此致、

    王嘉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、您好!

    我同意、对于第二种情况、您需要使用热插拔器件来限制浪涌电流、除非您的电源具有内置软启动和过载保护功能

    在这种情况下、我建议  为此应用使用 TPS2474x 热插拔和 ORing 控制器。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin,

    如果删除了热插拔要求,  您更喜欢哪一项,为什么?   UC29002+ TPS2412  或 UC29002+ LM5050?

    此致

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、您好!

    我们建议将 TPS2412用于高电流12V 应用、因为 TPS2412具有低正向稳压电压、有助于更大限度地降低路径中的功率损耗。

    此致、

    Rakesh